This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50:检查 EVM 是否未损坏

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50, EV2400, BQSTUDIO, BQ40Z50-R1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/757552/bq40z50-checking-if-evm-is-not-damaged

器件型号:BQ40Z50
主题中讨论的其他器件: EV2400BQSTUDIO

我最近购买了 BQ40Z50 EVM、但没有从 EVM 获得任何响应。 按照 EVM 用户指南部分的说明、2.3我将 EV2400连接到 EVM、但当我运行 Battery Manager Studio 时、我只会看到一个屏幕、要求我选择器件类型。

通过运行 EV2400更新程序、我能够确定计算机能够识别 EV2400、但即使在选择 BQ40Z50之后、器件仍没有响应、并且"器件不兼容"警告。

是否有人可以向我提供指示、我还应该检查什么以验证 EVM 是否正常工作?

谢谢、

Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否能够看到引脚上的电压? 您需要确保最初至少存在一个充电器电压、以使 EVM 保持开启状态。 如果没有、请按下 EVM 上的 WAKE 按钮、然后打开 bqstudio。 如果识别到器件、它将打开寄存器窗口。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Batt、

    我今天早上进行了两次检查、确保在启动电池管理软件之前为 EVM 加电并按下 WAKE 按钮、但该软件仍然无法识别 EVM。

    此外、我的电源(显示了实时消耗的电流消耗)在我按下 WAKE 按钮后、消耗的有效电流读数为0.000A。 (我的设置是使用电源(设置为16.8V、3.0A 电流限制)为 EVM 供电-电源的+端连接到 J3端子块的 PACK+、 电源的-连接到 J3端子块的 PACK-。)

    下面是几个后续问题:
    您能更具体地说明我需要检查哪些电压吗?
    -我是否始终需要连接电池组、或者即使没有连接电池组也可以访问 Bq40Z50的寄存器(为电源提供的 EVM 供电)?
    - EVM 上 LED 的默认状态是什么? 如果电池已充满电、所有 LED 是否默认亮起?

    谢谢、

    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    确保3s 配置的电池电压至少为9V。 同时确保充电器引脚上的电压高于9V。 如果您通过 PSU 供电、请确保您的堆栈连接在1N 至4p 引脚之间。 对于3s 配置、您将3p 和4p 短接。 然后将 SYS PRES 短接至 GND。
    您需要在电池引脚处通电、否则电量监测计将关断。
    默认情况下、LED 处于关闭状态。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Batt、

    我对不澄清表示歉意。 我使用的是4芯电池、因此将系统电压设置为16.8是合适的。 我已将 SYS_PRES 短接至 GND、但芯片仍然没有响应。

    请参阅以下图片以了解进一步的说明:

    图1:EVM 的当前设置

    BQ40Z50-R2 Setup

    图2:EVM 中存在缺陷? Q3有点偏离中心...

    谢谢、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果在 BAT 和 PACK 端上电时仍无法使 EVM 进行通信、请打开 bqstudio。 打开高级 smbus 通信面板、然后从字0x0d 读取。 如果您遇到错误电路板、如果没有、请使用固件选项卡刷写 bq40z50-R1或 R2页面中的 srec 文件、然后单击执行按钮。 这将唤醒您的 EVM。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Batt、

    如何打开"advanced smbus commPanel (高级 smbus 通信面板)"? 我在打开 BQStudio 时看到的欢迎屏幕不会显示该选项。 下面是欢迎屏幕的屏幕截图。

    我对 BatteryManagementStudio (版本1.3.54.1)安装了正确的软件-软件包 sluc525u.zip……可能不是吗?

    谢谢、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    单击监测计、单击下一步、选择 bq40z50。 然后、您将看到电量监测计的寄存器面板打开。 菜单中的其中一个按钮是高级通信 smbus 按钮。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Batt、

    按照您的说明、我选择了"Gauge"、然后选择"bq40z50"、然后单击"Finish"

    出现“Proceed (继续)”错误(与我之前的文章相同,如下所示):

    但我还是单击了"OK"。

    然后、我转到主面板、并选择"advanced comm SMB"选项卡。 读取"0x0d"后的结果为"error"、可在下面的屏幕截图中看到。

    这是否确认 EVM 无法正常工作? 如果是、如何继续?

    谢谢、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、这可确认您的 EVM 已死。 请将其替换为另一个。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我应该联系谁来更换产品?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉、您需要购买另一个。