This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ500211A:芯片 CAN#39;t 生成串行 PWM 信号

Guru**** 2595770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/758968/bq500211a-chip-can-t-generate-a-serial-pwm-signal

器件型号:BQ500211A

您好:

   我用"典型低成本应用图"数据表第20页的电路原理图来设计电源传输电路、但芯片无法正常工作。

pin12、pini13 (DPWM-A、DPWM-B)无法生成串行波。 它每6秒生成一个短时间的 PWM 波形、我找不到问题的解决方案。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Junkai、

    由于假期、我们的响应时间比平常慢。 我团队的某个人很快就会回来。

    谢谢!
    Gautham
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Junkai
    您会看到模拟 Ping、它是一个低功耗脉冲、用于检测是否存在 RX、大约每5秒出现一次短脉冲。
    如果电路检测到 RX、它将发送50%占空比数字 ping。 单元正在寻找的变化是 RX 检测模拟 Ping 的振幅。

    由于假期、我们的响应时间将比平常慢。