This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27621-G1:FG (BQ27621EVM)和充电器(BQ25892EVM)的通用 I2C 接线

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: EV2400, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/758630/bq27621-g1-a-common-i2c-wiring-for-both-fg-bq27621evm-and-charger-bq25892evm

器件型号:BQ27621-G1
主题中讨论的其他器件:EV2400BQSTUDIO

大家好、

请检查 FG (BQ27621EVM)和充电器(BQ25892EVM)的常见 I2C 接线选项。

目前,我只通过 I2C 连接到 FG–可能是 EV2400有一个分离式连接器(因为它只有一个 I2C 端口)?

谢谢、

Shlomi

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Shlomi,

    EV2400只有一个 I2C 端口、您可以在 I2C 线上执行一些操作、以将两个设备连接到 EV2400上的一个端口。

    如果您使用 bqStudio 在一个 I2C 端口中连接充电和电量监测计、该工具将识别电量监测计的高优先级。 您需要断开与 PC 的连接、然后重新打开 bqstudio、选择充电器器件、然后使用 EV2400连接到 PC。

    谢谢、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jessica:

    我需要创建电池充电和放电图。

    据我了解、监测计具有最高优先级、因此为什么我需要断开与 PC 的连接并重新打开 bqStudio、选择充电器器件、然后再次连接到具有 EV2400的 PC? 我只需要充电器在电量监测计持续监测电池的同时继续为电池充电。

     

    谢谢、

    Shlomi

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这就是我们设计 ev2400的方式。 由于它只有一个端口、如果您需要充电器通信、您需要使用额外的导线来拼接线路。

    如果您只是进行充电和 DSG、则可以使用电量监测计寄存器监测电流。