This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28950:7kW 直流设备项目结束正常!

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/759163/ucc28950-end-of-project-of-7kw-dc-everthing-is-ok

器件型号:UCC28950

你好、Chuck、

很抱歉我迟到了,去年10月,我完成了 EN61000认证测试...设计非常艰难! 电源现在正常、下次我将对输出功率级进行一些调整、因为效率为91,2%。

现在、我需要一些时间来重置身体、大脑等;1月份、我们将看到! 享受美好的生活、享受2019年的快乐!!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Paolo、

    很高兴听到这个消息。
    我会将此帖子通知 Chuck Sampson。
    谢谢、新年快乐!

    此致、
    Teng