This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24610:BQ24610的输出电阻如何?

Guru**** 2434370 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/759049/bq24610-bq24610-how-about-output-resistance-of-the-bq24610

器件型号:BQ24610

尊敬的 TI:

    我已经阅读了 slua585设计 资源,  下面有一段描述

在 slua585.pdf 中。

对于独立充电器、它不仅具有 LC 谐振范围、而且还具有 Cmax_WAKE 或 Cmax_dis
源自电池检测参数的计算[请参阅 bq24610数据表(SLUS892)]。 如果
输出电容超过 Cmax、即使电池不在、状态引脚也会闪烁。
此外、如果充电器输出和电池端子之间的电阻过高、充电器将进入和
充电器端接之外。
RBAT_max = Vrch/Iterm
Vrch:再充电阈值电压;mV/节
Iterm:终止电流。

 RBAT_max 电池内部电阻? 或 电阻器输出和电池端子? 或 两者之和?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sea、

    应用报告 SLUA585中的 RBAT_max 与充电阈值 Vrch 相关。 当电流 Iterm 因电池电压下降至 Vreg - Vrch 而流动时、BAT 端子上的电压会由于(Rbat-max) x Iterm 而增加、从而在充电开始后立即终止充电。 RBAT_max 是导致电压升高的电阻、因此它是电池内部电阻与充电器 BAT 引脚和电池端子之间电阻的总和。