This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2936:未调节

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2936

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/759020/lm2936-not-regulating

器件型号:LM2936

我购买了多个固定输出 LDO 稳压器、特别是 LM2936Z-5.0/NOPB。

如数据表所示、我通过输入端的100nF 电容器和输出端的100uF 电容器连接了该 LDO。  在12V 至20V 输入下、输出为5.0V、直至我在输出上施加负载。  则输出电压等于输入电压、并损坏 MCU。  起初、我以为 MCU 会拉至很大的电流、即使我事先在7mA 下测量过它。  因此、我设置了一个测试电路、只需在第二个稳压器上放置一个475k 电阻作为负载接地。  发生了同样的事情。  但根据 V=IR 、输出电流应该只有10.5uA、LM2936Z-5.0的额定输出电流为50mA。  然后、我尝试使用3.3M 电阻器、第三个稳压器出现同样的问题。  移除负载后、输出电压几乎保持等于输入电压 、就像 LM2936已经熔断一样。  如果我对100uF 电容器放电并再次启动、输出电压会缓慢升高到5V、但最终会快速跳至与输入电压相同的值。

有什么想法吗?  如果发生这种情况、我不想继续销毁这些装置。  谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Terry、

    您使用哪种100uF 输出电容器? LM2936需要一个具有 ESR 的输出电容器、如数据表的图9所示。 您将需要一个钽、铝电解电容器或陶瓷电容器、在 OUT 和 GND 之间串联一个电阻器、以使 LDO 保持稳定。 更多详细信息、请参阅数据表第15页的"外部电容器"部分。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Eric 的快速回复。 我在数据表中错过了这一详细信息。 我使用的是电解电容器。 我检查了我的电容信息、但没有给出 ESR。 我将在0.25至1欧姆范围内测试几个不同的串联电阻、看看效果如何。 数据表建议使用更大的电容器可能有所帮助。 我也会尝试这种方法。 再次感谢您。 -Terry
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Eric、我的原始帖子包含一个拼写错误。 我在输出端使用的是10uF 电容器、如数据表所示、而不是100uF 电容器。 我很快能找到的下一个较大的电容器是47uF。 切换到47uF 电容器似乎已经解决了这个问题。 使用1.5uA、10.5uA、10.5mA 和50mA 的输出负载进行测试时、无需串联电阻器。 再次感谢你的帮助。