This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61165:能够将 TPS61165用作稳压器

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/759038/tps61165-ability-to-use-tps61165-as-voltage-regulator

器件型号:TPS61165

我认为这个问题可能与任何 LED 驱动器相关-简单来说、是否可以将 LED 驱动器用作稳压器?  假设您将 FB 引脚连接到电阻梯和 Vout、而不是电流感应电阻器。  它是否能够调节输出电压?

有关我的特定应用的两件事可能有助于回答:

-无需精确的电压调节。  我的目标电压可能为6.25V、但6V 至6.5V 之间的任何值都是可以接受的。

 -一个负载可能存在、也可能不存在、但当连接一个负载时、负载是一个 LED 模块、但由于其设计方式、它仍然需要来自我的系统的恒定电压和可变电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:
    如果在 Vout 至 FB 之间连接一个电阻作为负载、则可能会使系统正常工作、并且由于电流已调节、因此会调节电压。 这将在该电阻器上带来额外的功率损耗、并且不再存在针对实际负载的开路负载保护。 因此、请考虑您的特定应用中的故障条件。