This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24125:计算 Riset2

Guru**** 2528960 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/759033/bq24125-calculating-riset2

器件型号:BQ24125

您好!

  Riset2 (bq24125数据表第24页的公式18)的计算结果表明:

Kiset2 = 1000 (在数据表中确认)

Rsns =来自我的原理图、例如在我的情况下为0.5欧姆

Icharge =快速充电电流是否正确? 在本例中、它将为200mA。

Viset2在哪里定义? 数据表提到100mV (预充电设定电压、ISET2、第6页)、但是数据表中的示例(同样、公式18)使用1.0。

对于此电路板,Riset1 =(Kiset1 * Viset1)/(Rsns * Icharge)=(1000 * 1)/(0.5 * 0.2)= 10k

我运行了电路板、并验证了使用10k Riset1值获得0.2A 的电流。

但我无法在不等待整个充电周期完成的情况下验证 Riset2、这就像观察油漆干燥。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Derek:

    根据数据表第6页、Viset2为0.1V +/-20%。 公式18有两个拼写错误、其中 Viset2应为0.1V、ICHARGE 应为 IPRECHARGE= ITERM=0.133A。 从本质上讲、Viset2是 Viset1的10%、因此如果您对 Rset1和 Rset2使用大小相同的电阻器、预充电和终止电流将是快速充电电流的1/10。