This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27441-G1:BIN 热敏电阻的功能与 BQ27426相同

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27426

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/757879/bq27441-g1-bin-thermistor-function-the-same-as-bq27426

器件型号:BQ27441-G1
主题中讨论的其他器件:BQ27426

您好!

我想在设计中使用 BQ27441而不是 BQ27426。

我不清楚的是 BIN 引脚。 它们具有完全相同的引脚说明、看起来与相同的功能、但在 BW27441数据表中没有明确说明。

充电 IC 正在使用电池热敏电阻、我想将一个外部热敏电阻连接到 BIN 引脚。 BQ27426在第8.2.3节中明确表示它支持外部热敏电阻、BQ27441没有提到它。

我相信它们的功能将是相同的、器件属于同一系列、并且在数据表和参考指南中具有完全相同的描述、但我希望有人对此进行确认。

谢谢、

Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Luke、

    它们不是相同的 IC、但功能支持外部热敏电阻。 在此处查看 EVM 原理图以查看实现示例 、www.ti.com/.../BQ27741-G1
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Batt、

    谢谢、但您是否故意将27741的链接发送给我、而不是27441的链接?

    我不确定它是否只是数字的扰频或目的性。

    谢谢、

    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    噢、我很抱歉。 我读错了你的帖子、认为你询问的是741。 是的、441与426类似。 如果不将配置设置为不可移动、则 bin 与426类似。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Batt、

    我刚刚被指向这个主题: e2e.ti.com/.../726470

    他们说我无法使用外部热敏电阻来感应电池温度、但如果是这种情况、我不知道将热敏电阻连接到 BIN 引脚会在功能方面做什么。

    谢谢、
    Luke
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Luke、

    你提出了一个很好的观点。 但是、在 DS 的第4页上、BIN 引脚还提到可能使用热敏电阻进行下拉。 我想、如果引脚执行双占空比、就会提到这一点。 该引脚可能会像其他监测计中一样进行多路复用。 但是,这将取决于固件。 FW 工程师在1月份回来后、我将与他们联系、并回复您。 请在1月2日的这个主题上提醒我。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Luke、

    我收到了 FW 工程师的回复。 否、在这种情况下不支持外部热敏电阻。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Batt、

    感谢您的更新。 不幸的是,它不起作用。 我一直在关注 BQ27XXX 系列中具有相同尺寸的其他器件、但我无法找到任何具有外部热敏电阻支持和预编程化学配置文件的器件。

    您是否可以建议使用任何组件? 这些是我发现的问题和我遇到的问题。

    27411 -不支持外部热敏电阻

    27510 -无预编程的化学 ID

    27542 -无预编程化学 ID

    谢谢、

    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您不需要预编程的化学 ID。 这完全限制了您对电池的选择。 我建议您使用542或742系列。