This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ31707:AGND & AMP;PGND 在内部是否短路?

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: LMZ31707

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/758853/lmz31707-is-agnd-pgnd-are-internally-short

器件型号:LMZ31707

 我们在设计中使用 LMZ31707从5V @电流5A 生成1.0V 电压。

请查看原理图并分享您的意见。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rahul、

    原理图看起来类似于基于数据表的典型应用。 我建议在输出上添加一个与 图22类似的100uF 电容器。 具有直流偏置的输出电容器可能会导致有效电容低于建议的最小300uF。

    此致、

    Jimmy