This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5035:LM5035:不平衡 PWM

Guru**** 2517720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/757948/lm5035-lm5035-unbalanced-pwm

器件型号:LM5035

橙色-斜坡

黄色- HO

蓝色- LO

COMP=360uA

Cs=0 (闭合引脚 IC)

COMP=460uA

COMP=560uA

在所有示例中、变压器绕组都加载到电阻器上、而无需整流器和电容器

当反馈信号发生变化(从560 μA 到360°后退)时、PWM 不会恢复到反馈信号的某个值的对称性(迟滞)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的安德烈:

    感谢您的提问、我已要求我的一位同事回答此问题。

    此致、
    Teng
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kitov、
    由于 COMP 引脚上有内部电流镜、COMP 引脚上的小电压变化可能会导致 PWM 比较器负节点上的大电压变化、从而使占空比失衡。 我不知道您是如何向 COMP 引脚注入电流的、但电流注入产生的噪声很可能导致占空比失衡问题。
    此致
    弗兰克
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    1) 1) COMP 输入端的电流由 Yokogawa CA 71电流源设置

    2) 2)即使 是噪声、为何它会稳定地影响上部通道? 同时、较低的通道可通过预测的方式进行控制。 PWM 芯片中的单元很常见、两个通道的行为都应该是对称的。 噪声实际上是这样的、它以两个通道上的抖动形式表现出来。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kitov、
    我已经使用您为每种情况提供的注入电流计算了 PWM 下降沿的预期斜坡电压。 当注入到 COMP 引脚的电流为360uA 和460uA 时、它们分别等于2.2V 和1.7V、这大致与您提供的波形一致。 当注入电流为560uA 时、计算出的 PWM 下降沿的斜坡电压为1.2V。 它仍然等于低侧 MOS 下降沿捕获的电压、但与高侧 MOS 下降沿的电压不一致。 因此、我怀疑在高侧 MOS 导通时、有噪声耦合到斜坡电压或注入 COMP 引脚的电流源上。 由于您没有提供电流源波形、这可能是难以测量的、因此我只能查看斜坡电压波形的详细信息、并发现其中耦合了明显的噪声。 尽管噪声的强度仍然低于1.2V 并且无法使 PWM 比较器切换、但这清楚地表明此时会发生噪声、并且很可能将电流源耦合到 COMP 中。 如果您看看低侧 MOS 导通时的斜坡电压、就不会有这样的噪声。 因此、它解释了稳定的不对称波形。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    问题的根源实际上是噪声。 两个示波器探针连接到产品。 连接到 CW 的探头与接地接触不良。 因此、当上部晶体管导通时、高频电流不会返回到所需的点、而是通过其他连接在电路板上以不可预测的方式传递、并失真反馈行为。

    感谢您的支持!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    根据个人经验:
    当低侧 MOSFET 开路时(通过电流)、高侧 MOSFET 的峰值瞬态源是印刷电路板轨道的额外电感、以及使用具有高反向寄生二极管恢复时间的 MOSFET。 我在过功率 dige (超过3kW)中应用超快 MOSFET 或 IGBT。