This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62130:TPS62130开关频率问题

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62130

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/758894/tps62130-tps62130-switch-frequency-question

器件型号:TPS62130

您好、先生、

    我的客户将 TPS62130用于5V 至4.12v 降压应用、他们的设计中的 Imax 为2A。 现在、客户发现了两个问题、他们想知道原因

   1.当输出电流为100mA 至1.8A 时,他们发现 SW 引脚的频率将从1.38MHZ 变为 200kHz, 您能否帮助检查 这是否正常?

   2.当输出电流为200mA 时、发现   SW 引脚的峰峰值电压将浪涌至5.6V、这就是为什么、这是否正常?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    关于您的第一个问题、您可以查看数据表的图25、了解开关频率与负载电流之间的关系。 当负载较小时、IC 自动在省电模式(PFM)下工作。 关于第二个问题、您可以看到数据表的图43、以观察 PFM 中开关节点和 Vout 的行为。