请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMG5200EVM-02 主题中讨论的其他器件: LMG5200、 C2000WARE
工具/软件:Code Composer Studio
您好!
目前我使用的是 LMG5200EVM-02。 我想创建 PWM 信号、并使用以下代码:
volatile unsigned long timelimit= 200; int main (void) { InitSysCtrl(); EALLOW; GpioCtrlRegs.GPADIR.bit.GPIO0 = 1; GpioCtrlRegs.GPAMUX1.bit.GPIO0=1; EDIS; epwm1_init (400); while (1) { EPWM1_CMPA =时限; } 返回1; }
LMG5200EVM-02需要100kHz 至5MHz 的 PWM 信号。 我需要100kHz PWM 信号、但我不知道应该在函数 epwm1_init (...)中设置哪个值 以获得100kHz?
提前非常感谢!