This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24171:LC 谐振常数

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24171

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/758563/bq24171-lc-resonant-constant

器件型号:BQ24171

大家好

如果我们问 BQ24171、您会介意吗?


 我们的客户希望在 C=4.7uF、10μF μ F 或22uF 且 L=10uH 的情况下使用常量。
电流条件最大为800mA。
我们假设没关系。
如果您有一些意见、您能告诉我们吗?



 数据表 P23上介绍了哪些 LC 谐振常数必须在15kHz 至25kHz 范围内。
那么、我们应该考虑以下几点吗?
COUT:直流偏置、温度特性
L:DC 超级拼版特征
作为我们问题的背景、我们想知道 谐振 常数(15kHz 至25kHz)是指理想值还是标称值。

此致、

大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Matsumoto-San、

    关于 Q1、L=10uH、我建议要么 C=10uF。 尽管 C=4.7uH 在小信号谐振恒定范围内、但我认为它对于瞬变等大信号事件来说太小。

    关于 Q2、我将考虑电容器直流偏置和温度影响。 因此、最好将两个额定电压更高的4.7uF 电容器并联放置、以获得10uF 电容器、而不是一个大型10uF 电容器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff San

    非常感谢您的支持!
    好的、我们 明白了。

    此致、

    大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff San

    我们的客户还有一个问题。

    数据表上的 LC 谐振15kHz~25kHz 是否 有一定的容差?
    因为、 当我们的客户配置 目标 LC 谐振=典型值20kHz 时、根据  器件容差(直流偏置、温度条件)、它可能 超过15kHz~25kHz。
    因此, 如果  你对此有容忍 ,你能与我们分享吗?

    此致、

    大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matsumoto-San、

    我没有容差数据。  通常、对于降压转换器、可以增大 输出电容、即降低频率。  我估计转换器小信号稳定性不会受到10kHz 的影响、但无法保证。