This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27523:驱动低侧 NMOS 以实现电池保护

Guru**** 1462820 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76920, UCC27523
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/758361/ucc27523-driving-low-side-nmos-for-battery-protection

器件型号:UCC27523
主题中讨论的其他器件:BQ76920

您好!

我正在寻找一种 TI 解决方案、它可以驱动电池组中常见的低侧背对背 NMOS 对(例如2 * IRFS4010)。 UCC2752x 系列似乎非常适合。 数据表中指定的应用通常指向 SMPS。

在使用 UCC2752x 驱动 NMOS 进行电池保护时、您可以帮助您了解其他注意事项吗? 我认为向驱动路径添加几个组件可以实现电池过流保护。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Peiheng:

    尼豪!

    您从哪里获得图7-3? 我希望看到该文档的更多内容、以便为您提供正确的建议。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Don、

    请参阅 bq76920数据表第28页中的此电路图。 我在这里的重点是 NMOS 断开电源环路时 PACK-端子上的负电压。 在外部短路事件期间将切断~100A 电流、并且在寄生电感很小的 PACK 上可以看到负摆幅。 该电路可以处理负摆幅、而不是对驱动器施加应力。 您有什么更好的想法吗?

    非常感谢您的提示!

    Peiheng。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Peiheng:

    看起来 BQ76920具有内置驱动程序。 您尝试通过添加外部驱动程序来解决什么问题?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Don、
    越来越近。 bq76920是一款具有完整监控和保护驱动程序功能集的 AFE、但我的客户在其设计中做了一些不同。
    监控功能在 MCU 和运算放大器上的其他地方实现、因此一些用于低侧保护 NMOS 的外部驱动器可以帮助完成线锯。
    硬件工程师通常通过图腾柱来执行此驱动程序。 客户这次正在寻找一款简单的驱动器、因为它的功率很大、而且调度很紧张。 您认为 UCC27523适合此应用吗?
    感谢您的提示!
    Peiheng。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Peiheng:

    明白了!!! 现在已经很清楚了! 谢谢你。

    低侧驱动器当然可以驱动连接到 DSG 的 FET。

    不过、我不确定 CHG FET、因为电源连接到电池组、我不确定它会看到什么电压。 我们需要运行一些仿真来验证电压是否处于可接受的范围内。

    我会给您发送一封电子邮件、以便我们获得更多信息。