This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC5320:如何使用不同的 CL 计算拉电流和灌电流、上升和下降时间?

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC5320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/758909/ucc5320-how-to-calculate-source-and-sink-current-rise-and-fall-time-with-different-cl

器件型号:UCC5320

您好!

在数据表中、我们有峰值拉电流和峰值灌电流。

测试条件为:

VCC1 = 3.3V 或5V、从 VCC1到 GND1的0.1 μ F 电 µF、VCC2 = 15V、从 VCC2到 VEE2的1 μ F 电 µF、CL = 100pF。

因此、我认为 CL 表示由驱动器驱动的 MOSFET 的栅源极电容。

不同的 MOSFET 具有不同的电容、因此我想采用相同 UCC5320的拉电流和灌电流会发生变化、对吧?

那么、如何计算 拉电流和灌电流?

我是否可以将栅极驱动器视为具有内部电阻的电压源? 如果为 true、则峰值源电流将为 Isource=Vcc1/R?

我的理解是拉电流和灌电流只会影响栅极驱动器的导通和关断时间、对吧? 那么、如果我们知道拉电流和灌电流、如何计算时间呢?