This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMV431:TL431的传递函数和使用 UCC2897组件的光耦合器反馈

Guru**** 2436500 points
Other Parts Discussed in Thread: TL431, LMV431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/757055/lmv431-transfer-function-of-tl431-and-opto-coupler-feedback-using-a-ucc2897-component

器件型号:LMV431
主题中讨论的其他器件:UCC2897TL431

您好、开发人员、

我将在我的补偿器中使用该电路。

您是否参考过使用 UCC2897组件的此电路?
我很难使用传输功能、并且我的 PSU 有时不稳定。
该项目使用光耦合器、CTR 非常大(50%、600%)。 这是否有问题?


此致!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hernani、

    我们提供了几种使用 TL431和 UCC2897的参考设计。 这些内容位于 TI Designs 部分。
    www.ti.com/.../toolssoftware
    这些设计中的大部分未显示设计过程、但它们具有显示补偿网络的原理图。
    如果 PSU 不稳定、我认为补偿网络可能存在问题。 可能需要降低 UGB 以在更稳定的一侧交叉。
    请观看下面的视频、了解详情
    training.ti.com/power-tips-compensating-isolated-power-supplies


    -Marcoo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marcoo。

    我看到了这个基准、我的电路与这个电路相似。

    请查看我的波特图以了解120W@12VDC。

    1635kHz 时、我的裕度°为75 μ A、但即使如此、我的 PSU 有时也不稳定。

    当我将光耦合器(CTR = 50%、600%)切换到另一个具有更好 CTR (CTR = 80%、180%)的光耦合器时、我的 PSU 是稳定的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hernani、

    较高的 CTR 光耦合器通常与低偏置电流搭配使用。 在 TL431进行1-2mA 偏置时、可以使用较低的 CTR 光耦合器。
    通常、CTR 较高的光耦合器存在一些缺点、例如响应时间。 看到2个不同光耦合器的相位裕度很有意思。
    有关 CTR 的更多详细信息、请参阅以下博客、因为它取决于偏置。
    www.edn.com/.../Make-sure-your-optocoupler-is-properly-biased
    总的来说、CTR 确实会影响系统的响应、应该被用来计算适当的偏置电流。 如果您的电路使用较低的 CTR 光耦合器时更加稳定、那么我会使用它。 是否有理由要使用更高的 CTR 器件?

    -Marcoo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Marcoo

    非常感谢您的回答。

    使用具有大 CTR 的光耦合器是由于过去的生产。

    我将检查这些信息。 但我认为我的相位只有在 RLED 和 RFB 中才会出现不良工作。

    我的 PSU 的频率为120 kHz。 如果我的截止频率为1.600 ~ 1.700kHz、您是否会发现问题?  理论将 PSU 频率的1/5重新建议为1/10。

    此致
    Hernani。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hernani、

    该项目是使用 LMV431还是 TL431?
    我无法评论截止频率、通常它取决于瞬态以及您需要的 UGB。 UGB 越大越好、但如果它太高、您就会开始产生噪声。
    补偿网络的主要极点之一确实来自约5kHz 的光耦合器。 您应该能够获得更高的截止频率。

    -Marcoo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marcoo、

    我不理解术语"UGB"。 可以解释一下吗?


    我的项目是:


    我将 opto 'I14'更改为 HMHA2801AR2V (80 =<增益>=160)、我的项目再次开始工作。

    此配置中的波特图为:

    你认为这很好吗?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hernami、

    我相信你有很大的空间可以玩。 我认为其中一个问题是、您的低 IQ 器件 LMV431上的 TL431更高 IQ 器件有一个补偿网络。

    例如、您不需要 R108、因为它是 TL431器件的偏置电阻器、不适用于 LMV431。

    您以80度相位裕度跨越0增益频率、这很好、但您还有一些空间可以玩。

    您可以降低 C77并推出 C77极点、以获得更高的穿越频率。

    一种更简单的方法是查看我们的 LMV431设计

    结账:

    -Marcoo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marcoo、


    在我的经验中,我看到这是可能的。 但是、增益良好(截止频率~ 4kHz)、但相位差~ 30°、PSU 的变压器也保持很热。 然后、我将原始组件返回到 PSU。


    我还将光耦合器切换到另一种达林顿类型(600 =<增益>=800)、但无法测量波特图、PSU 会出现可闻噪声。


    此致!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marcoo、

    我调节了我的电路。 可以看到结果吗?

    相补角和增益裕度在所有结果中都很好?

    此致!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hernani、


    我将您的结果与其他宽输入电压、12V 输出设计进行了比较、相位和增益看起来相似。 我无法保证系统的性能,因为增益/相位的因素比增益/相位多,但相位大于45,穿越频率大于1kHz,这是很好的。

    我将其与该设计进行了比较:
    www.ti.com/.../tidubr3.pdf

    -Marcoo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marcoo。

    非常感谢您的帮助和评论!