This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27411EVM-G1A:Bq27411 G1A-GPCHEM ID

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: GPCCHEM, BQSTUDIO, BQ27742-G1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/756600/bq27411evm-g1a-bq27411-g1a-gpchem-id

器件型号:BQ27411EVM-G1A
主题中讨论的其他器件:GPCCHEMBQSTUDIOBQ27742-G1

您好!

我正在尝试获取 Chem ID、

我已上传.zip 文件、其中包含 config.txt 和 roomtemp_rel_dis_rel.csv 文件。

GPC 报告中出现错误 错误错误错误错误:数据格式错误 确保文件具有 COMA 或 TAB 分隔值。 姓名:roomtemp_rel_dis_rel.csv

我的日志文件中没有当前的 coloumn。。。

请找到附带的.zip 文件并帮助我。  我还在 separatelye2e.ti.com/.../new.10.log.e2e.ti.com/.../bq27411_2D00_Analogueics.zip 上附加了我的日志文件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请按照网站上的 gpcchem 说明进行操作。 此处的 pdf、 www.ti.com/.../slva725 解释了格式
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Batt、

    我们已经关注了您共享的文档。 但我们在上传.zip 文件时遇到如下错误。

    计算引擎报告了以下错误:
    错误:错误的数据格式请确保文件具有 COMA 或 TAB 分隔值。 姓名:roomtemp_rel_dis_rel.csv

    请进一步建议。。 请查找我的.zip filee2e.ti.com/.../0211.bq27411_2D00_Analogueics.zip

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    确保数据用逗号分隔、并且仅包含 V I T 和时间列。 您拥有所有其他不需要的数据。 请按照页面上的 GPCCHEM 说明进行操作。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    我在上传.zip 文件时收到此错误。

    计算引擎报告了以下错误:
    错误:放电电流应为负值。 在文件中未检测到负电流最小电流= 3.558

    请帮帮我。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此处的说明非常清楚、
    www.ti.com/.../slva725a.pdf

    GPC 工具需要一个包含一个配置文件和一个数据文件的.zip 文件作为输入。
    .zip 文件的名称不重要。 .zip 文件必须包含以下文件:
    •config.txt
    •roomtemp_rel_dis_rel.csv

    配置文件(每个1个)
    配置文件是一个名为 config.txt 的文本文件,是一个包含此文件的 ASCII 文本字典
    信息:
    •ProcessingType = 2决定了使用的工具类型。 化学 ID 选择工具的值必须为2
    •NumCellSeries =串联电池的数量
    •VoltageColumn =数据日志中电压数据的基于零的列编号
    •CurrentColumn =数据日志中现有数据的基于零的列编号
    •TemperatureColumn =数据日志中温度数据的基于零的列编号
    •ElapsedTimeColumn =数据日志中已用时间数据的基于零的列编号
    典型设置为:
    ProcessingType = 2
    NumCellSeries = 1.
    ElapsedTimeColumn=0
    VoltageColumn = 1.
    CurrentColumn = 2
    TemperatureColumn = 3.

    数据日志文件
    数据记录将数据存储在包含这些列的文件中、该文件以逗号分隔(CSV)、制表符分隔、
    或空格分隔格式:
    •时间(以秒为单位)
    •电压(以毫伏为单位)
    •电流(以毫安为单位、其中放电电流为负值)
    •电池温度(由连接到电池表面的热敏电阻测量、单位为摄氏度)。
    可以接受一个小数点。
    如果初始数据格式不是支持的格式之一(例如 MicrosoftRegisteredExcelRegistered),请保存数据
    文件作为.csv 文件。 未包含在数据列中的文本(例如由生成的日志文件标头)
    bqStudio 或 EV 软件)和空行应在提交之前从文件中删除。 一行
    只要每个列只有一个名称、就可以保留列名称(工具将跳过它)。
    一种简单的记录方法利用 TI 的 bqStudio 软件实用程序 GPC Packager 读取数据
    直接从 TI 电量监测计获取。
    由于列位置是在 config.txt 文件中定义的、因此列可以按任何顺序排列。 日志文件
    如果数据大小不合适、则可以有一些其他未在该工具中使用的数据列(不需要删除它们)
    为提交准备的.zip 文件的大小不超过2 MB。 请注意、由于文件已压缩
    用户可以通过在归档器程序中使用不同的压缩设置来减小大小。
    采样间隔为5至100s
    不需要初始充电部分。 必须在静置前执行充电
    周期。 放电前后需要张弛数据。
    测量的精度很重要。 尤其是、电流测量必须优于
    距离精度为0.1%、室温下的电压测量为1mV。 16位 ADC 是
    推荐。
    在提交文件之前,无论实际情况如何,都将数据日志重命名为:roomtemp_rel_dis_rel.csv
    文本格式。

    在 DSG 日志中、确保您重新删除了不在此列表中的所有其他列。 您的 DSG 电流应为负。 从至少一到10行零电流开始。

    它应该看起来像这样、

    ElapsedTime 温度电压平均电流
    4 23.65 4087 -1300
    8 23.65 4087 -1300
    12 23.75 4086-1300
    16 23.85 4085 -1300
    20 23.85 4084 - 1299
    24 23.95 4083-1299
    28 23.95 4083-1299
    32 24.05 4081 -1299
    36 24.05 4081 -1298
    40 24.05 4080-1298
    44 24.05 4080-1298
    48 24.05 4080-1298
    52 24.15 4078 - 1298
    56 24.15 4078 - 1298
    60 24.25 4077-1297
    64 24.25 4077-1297

    不是你在那里得到的
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../bq27441_2D00_AD_2D00_report.zipHi所有、

     根据您团队的早期建议、

    请立即为我们提供支持,以便我们向前迈进。

    我们最初选择了 BQ27441 (系统侧电量监测计)。这是基于 RAM 的电量监测计、断电时、它会以默认值加载。

    在本例  中,我们使用额定电压为3.7V/5200mAh 的可拆卸电池(2节电池串联(2600mAh))。

    因此、我们选择了 BQ27411-G1A 作为基于 ROM 的电量监测计(电池组侧)。 我们已成功集成 Android 驱动程序。 我们花了很多时间来进行这项开发。 我们坚持使用 SOC 是不正确的。 即使我们在 Battery Management Studio 中将 EV2300连接到 PC、也已进行了交叉验证。  我们在 e2e 中发布了相同的内容。

    根据团队的建议、

     我们已成功为 BQ27411-G1A 生成 CHEMID 为1280。  但我们无法将 CHEMID 更新为 BQ27411。  您的团队表示、我们无法更新基于 BQ27411 ROM 的电量监测计中的 CHEMID。

    请查看随附的 TI 报告。  帮助我们向前迈进...

    如何使用 bq27411-G1A 修复此 SOC。 或者、请 根据我们的要求快速建议任何替代器件。

    我们期待着您的宝贵重播。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、

    请告诉我、我们能否在每次上电时通过驱动程序(Android 驱动程序)更新 BQ27411-G1A 的 CHEMID。
    如果可能、请告诉我如何将1280的 CHEMID 写入0008寄存器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    抱歉、存在拼写错误、
    在本例中,我们使用额定值为3.7V/5200mAh 的可拆卸电池(2节电池并联(2600mAh))。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不可以、这是 ROM 监测计、您无法更新其上的 CHEM ID。 如果电池的化学 ID 与此不匹配、则必须选择其他1s 电量监测计。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    我们的电池充电器 ID 为1280.. 因此、请建议使用电量监测计
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请使用 bq27742-G1。