This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC59116:TLC59116问题、如何确定 RXET 引脚的电阻值?

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC59116, TLC59116F

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/758807/tlc59116-tlc59116-question-about-how-do-i-determine-the-resistance-value-of-the-rxet-pin

器件型号:TLC59116

尊敬的支持成员:

我的客户使用了 TLC59116。

我有疑问。

(情况)
由于 LED 的 VF 不同、因此电阻器与 LED 串联、我们使用它。

(问题)
如何通过这种使用方法确定引脚1的 RXET 引脚的电阻值?

最恰当的考虑。
Bob Lee。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

    我对您的问题感到困惑、首先、我认为您不需要将电阻器与 LED 串联、因为该器件将在精度范围内输出每个通道所需的电流、因为对于电压、通道可能会根据不同的 VF 具有不同的电压(VLED-VF)。

    REXT 的计算可在数据表的第29页中找到、您可以参考该应用示例。

    如果您对此有更多问题、请告诉我。

    此致、

    肖恩。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ding Shawn:


    非常感谢您的快速回复。

    我误接器件编号。

    TLC59116不是器件型号。
    此 TLC 59116F 是正确的编号。


    由于 TLC59116F 可串联电阻、
    没有问题。

    最恰当的考虑。
    Bob Lee。