This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54325:5V 输入电压和4V 输出电压有问题

Guru**** 2595800 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54325

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/757889/tps54325-problem-with-5vin-and-4vout

器件型号:TPS54325

您好!

我使用 TPS54325开关电源为3G 模块型号 Telit UL865供电。 VIN 为5V、VOUT 为4V (根据模块要求、应在3.8V 和4.2范围内)。 3G 调制解调器将+/- 500mA 的平均电流与2A 的峰值相加、并且 它对电源干扰非常不耐受。

我遇到的问题是、当调制解调器开始传输时、电源电压降至3.5V 以下、3G 模块正在复位。 当我在 TPS54325的输入电压为6V 时、电源保持稳定、调制解调器工作正常。

检查 TPS54325数据表 VIN 的规格为4.5V 至18V、但不清楚最小 VIN 是否与 VOUT (类似于"压降"电压)有任何关系。 数据表曲线基于1V 的 VOUT、因此在我的条件(VIN-5V | VOUT-4V)下的行为不是很清楚。

请尽可能给我反馈。 如果需要更多信息、我随时可以处理。


谢谢、
此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此器件不支持5V->4V、您可以检查应用的最小输入电压(VOUT=4V、IOUT=2A)。

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shawn、您好!

    感谢您的回答。 您能否向我澄清一下、在哪里可以找到您建议的最小输入电压信息? 我在数据表中搜索过不止一次、找不到它。  

    TPS54325在需要4V/2A 输出时所需的最小 VIN 是多少?

    我将向你提出意见。 非常感谢。  

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    数据表中没有任何信息、但您只需计算最大 Vout 即可。

    肖恩