This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24610:关于 bq24610的温度认证

Guru**** 2595800 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/758129/bq24610-about-temperature-qualification-of-bq24610

器件型号:BQ24610

尊敬的专家、请参阅我的原理图和电池保护热敏电阻规格。 在我的原理图中、我关闭了 bq24610的安全计时器功能。 因此、我将 TTC 引脚设置为"HI"电平。 您可以在我的原理图中找到、TTC 引脚连接到 VREF。 这种方法是否会禁用 bq24610的电池温度保护功能? 因为在我的实验中、当电池的温度 降至  -4°C 时、bq24610仍保持充电模式。 当电池处于 -4°C 时、它不会关闭充电功能  在我的原理图中、TS 引脚电阻器设置为78.7K 欧姆和649K 欧姆(请按照 bq24610数据表第21页上的公式进行操作)。 我希望充电温度范围为0°C~45°C 您能给我一些关于此问题的评论吗? 谢谢。

 


 


 


 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jason、

    根据数据表、将 TTC 接至高电平应仅禁用安全计时器。 使用产品文件夹中的设计电子表格、我计算 TS 电阻器的78.4k Ω 和655.9k Ω。 4C 处的 TS 引脚电压是多少? 充电器在多冷的温度下停止充电? TS 引脚电压的+/-1%容差加上可用与计算的轻微电阻差是否可能导致温度漂移?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff、感谢您的帮助。 问题是由测量方法引起的。 没关系。 现在。 此致。