This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25942A:PGOOD 最小值

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/758765/tps25942a-pgood-minimum

器件型号:TPS25942A

您好、E2E、

我假设 PGOOD 信号的开漏输出不需要最低电压(假设您没有违反 PMOS 晶体管饱和公式)、但我想仔细检查。  输入电压为12V 时、上拉至2.85V 是否正常?

谢谢!

Russell

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Russell、
    2.85V 上拉电压应该正常。

    此致、
    Rakesh