This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 铅酸电池充电管理 IC 的建议

Guru**** 2694535 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/755895/recommendation-for-charging-management-ic-for-lead-acid-battery

我已经用尽了参数搜索方法、并希望专家 TI 社区了解 TI 器件的修改或直接应用是否可以满足以下要求。

我需要为以下2节电池创建充电站(注意、目前我无法与电池制造商联系、仅限于以下信息:)

PbAcid 电池

1、8节电池串联、每节电池12V 串联接线= 96V 5.2Ah

2.9 节电池串联、每节电池12V 串联接线= 108V 8.5Ah

我在 TI 看到的所有充电 IC 都适用于48V 及更低的电压。  是否可以对其中一个进行修改以使用高电压?

我为电池充电的电源为115VAC。

此外、我还认为、到目前为止、我在研究不同电池时所学到的是、铅酸通常使用恒压源充电。

它们需要一个两级充电系统-快速充电然后转换至浮动充电.....

感谢您的任何反馈!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bernadine、

    我们没有专用充电器来处理所需的电压。 TI.com 上提供的参考设计可能会有所帮助。 www.ti.com/.../PMP10110
    它是 PFC 升压前端+半桥直流/直流。 必须针对您的应用重新设计直流/直流转换器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的建议。

    Bernadine