This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54550:θJB μ A (℃μ V/W)和 θJC μ A (℃μ V/W)热性能信息

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54550

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/758377/tps54550-jb-w-and-jc-w-thermal-information

器件型号:TPS54550

尊敬的先生:

打扰一下。

如标题所示、请帮助为我们提供 TPS54550 θJB (℃Ω/W)和 θJC Ω(℃Ω/W)信息。



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    用户好!
    TPS54550在热指标现代化之前发布、因此 θJB Ω(℃Ω/W)和 θJC Ω(℃Ω/W)的值不易获得。 我们的团队现在正在度假、但我可以请求我们的建模团队在休息后生成数据。 在大约两周的时间内寻找答案。

    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:  

    TPS54550的标准热指标如下。 所有数值均以°C/W 为单位

    Theta JA-High K (标准数据表值) 37.2.
    Theta JC、TOP (标准数据表值) 22.4.
    Theta JB (标准数据表值) 16.8.
    PSI JT (标准数据表值) 0.6.
    PSI JB (标准数据表值) 16.6.
    Theta JC、底部(标准数据表值) 1.6.

    此致、
    Anthony