This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24295:在 OTG 功能测试期间、BQ24295 VBUS 无输出

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24295, BQ24296, BQ24296M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/757247/bq24295-bq24295-vbus-no-output-during-otg-function-test

器件型号:BQ24295
主题中讨论的其他器件: BQ24296BQ24296M

您好!

客户使用 bq24295并在 OTG 测试期间发现无 Vbus 输出。 OTG 引脚有上拉电阻、reg01=0x2b。

此外、bq24295和 bq24296之间有什么区别?  客户在此项目中使用 BQ24296代码、但器件为 bq24295。 它们是否兼容? 客户使用 MTK MT6735和 MT6737。

您能否提供 bq24295参考代码?  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Betty:

    BQ24295用于移动电源应用。 Q1 FET 在 OTG 期间关闭。 稳压的 OTG 电压位于 PMID 上。 对于 BQ24296和 bq24296M、Q1 FET 在 OTG 期间打开。 它适用于充电和 OTG 处于同一端口的应用。 如果使用了 MTK 平台、建议使用 BQ24296M。 与 BQ24296的 VSYS-max = 4.50V 相比、电池电压为4.35V 时、BQ24296M VSYS_max 为4.43V。

    您可以在此处找到参考代码: github.com/.../bq2429x
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    感谢您的回复

    是 bq24295还是 bq24296的参考代码? 我们可以对 bq24295使用 bq24296代码吗?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Betty、

    该参考代码在同一产品系列中的器件、即 BQ2429x 之间共享。 因此、代码可在 BQ24296和 BQ24295之间互换使用。 我只会知道每个单独充电器的默认状态、因为寄存器是共享的、但每个寄存器的默认位状态略有不同。 但是、这对编程没有影响。


    此致、
    Joel H