This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS549D22:设置输出电压

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS549D22

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/758556/tps549d22-setting-the-output-voltage

器件型号:TPS549D22

设置 TPS549D22输出电压的公式是什么?  数据表中未包含该信息。  我有:

- Vin = 12

- Vout = 0.85V

- Vref = 0.8496V

确定电阻分压器(从引脚 RSP 到 RSN)值的公式是什么? 我知道对于许多开关稳压器、以下公式适用:

VOUT = VFB x (1 + Rhigh/Rlow)、其中 Rhigh 连接到 Vout、Rlow 连接到 Rhigh 的另一端并接地、两个电阻器的公共点连接到 FB 引脚。  RSP 与其他开关稳压器中的 FB 引脚类似、这种情况也是如此吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Morris、

    您可以通过 PMBus 命令内部基准直接设置输出电压。 如果您使用电阻分压器、输出电压可通过以下公式得出:

    Vout =((RtoP/Rbottom)+1)* Vref

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供信息。