This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV62585:TLV62585是否与2.2uH 电感器配合使用?

Guru**** 2837190 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/758114/tlv62585-does-the-tlv62585-work-with-a-2-2-uh-inductor

器件型号:TLV62585

大家好、

为了降低纹波电流、我的客户将电感从1uH 增加到2.2uH。 但是、我们发现在进行此更改后、相位电压变得不稳定。 查看数据表中的表4、2.2 μ H 似乎不是推荐的选项之一。

但是、我不能想到不能使用2.2uH 电感器的任何原因。 请找到下面的相位电压波形。

这是原理图。

谢谢!

许耀明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    由于谐振频率发生变化、电感器和输出电容器的值直接影响控制的动态。 无论如何、始终建议遵循数据表中报告的值。