This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62203:TPS62203

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62203

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/756995/tps62203-tps62203

器件型号:TPS62203

尊敬的先生:

根据您的反馈,我们已使用3节 AA 电池将输入电压降低至4.5V。

我们已组装了90种产品,其中20种产品没有出现上述问题。 在20个 NO 中,我们注意到14个 NO 的电池在24小时内下降到大约50%,而6个 NO 在48小时内下降到大约50%,并期望再次重复。

 此外、如果我们将电池电压降至2.7V 以下、并在14 NO 下升至3.85、在6 NO 下升至3.1V。 在此期间、我们将观察 TSP62203处的热量。

电路中的最大电流为80mA、持续3秒、间隔为5分钟。

 您能否给出 TPS62203发热的可能原因?

 

此致、

 

D. Ravindra Reddy

GM -仪器

Polmon Instruments Pvt. Ltd.

 

+91 98496 20974

drr@polmon.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    请、您能更好地解释一下您的测试条件吗? 正如 Emmanuel 上次所问的、您能否提供应用的原理图和布局?
    如果您愿意、您可以通过我的电子邮件发送:a-furio@ti.com
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    由于我们将继续通过电子邮件提供支持、因此我将关闭此帖子。