This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8863EVM:恒流方法

Guru**** 2762685 points

Other Parts Discussed in Thread: LP8863EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/758594/lp8863evm-constant-current-method

器件型号:LP8863EVM

我们 对 LP8863产品有疑问。我们需要解决以下3个问题。

请为其提供支持。

 

1:关于 LED 电流控制。

  当使用恒流方法而不是 PWM 方法时、

  电流中可能存在脉冲分量混合?

 

2:LP8863和微控制器之间的 I2C 通信

  是否有方法更改从器件的地址(multiple LP8863 - Q1)?

 

3:关于 EVM。 我们已经有 LP8863EVM。

 我们使用的是 EVM、但无法对 EVM 进行升压。

 当电源电压升至24V 时、LED 开始以大约3Hz 的频率闪烁。

 哪些部件损坏了?

 您是否有易受影响的可拆部件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    如果 PWM 占空比为100%、则电流中不会有脉冲分量。
    使用 I2C 通信时、I2C 总线可支持2个 LP8863器件。 SS_ADDRSEL 引脚在两个器件之间进行选择。
    3.我不确定根据您的描述有什么问题。 EVM 不得损坏。 您的设置是什么? 什么是 LED 灯串电压和电流? 如果您可以共享一些波形、那会更好。 谢谢。