This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS563219A:封装问题

Guru**** 2826755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/758615/tps563219a-package-question

器件型号:TPS563219A

您好!

 

我对 TPS563219ADDFR 封装信息有疑问。

 

从数据表(SLVSDP9)中可以看出、有一个封装轮廓页面 P28。

以下是页面上的内容。

 

在此图中、请查看蓝色和红色标记值。

蓝色标记值中有“TYP”,红色标记值中没有“TYP”。

它们之间的区别是什么,在这种情况下,“典型值”是什么意思?

 

此致。

OBA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oba、  

    例如、长度 A、它显示2.95和2.85。 它表示最大值为2.95、最小值为2.85。 典型值为2.9。  

    尽管它不写入"type"、但它实际上有一个典型值。 "典型值"和"非典型值"之间没有差异。  

    BRS、  

    Edwin。