This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25895:I2C 能否通过3.3V 上拉?

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25895

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/758636/bq25895-can-the-i2c-pull-up-by-3-3v

器件型号:BQ25895

大家好、

SDA、SCL 的绝对最大值为7V。 客户的 MCU I2C 电压电平为3.3V,是否可以直接与 BQ25895 I2C 配合使用而不使用电压转换器(3.3V<->1.8V)?

我的回答是肯定的、但我希望得到您的确认。

请帮助确认、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    是的、您可以为 BQ25895使用3.3V 上拉电压、而不会出现任何问题。

    谢谢