This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 12v 转9v 自动充电放电管理控制器

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/757712/12v-to-9v-automatic-charge-discharge-management-controller

尊敬的:

我想为输入侧的 GSM/GPRS/GPS 模块设计9V 电池备份/充电电路我有12V 电池、如果输入电压/电池与电路断开连接、我想为9V 电池充电、以便为电路进行备份。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Amol、

    什么类型的电池、锂离子电池或铅酸电池? 电池容量和/或所需的最大充电电流是多少?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    我将镍氢300mAh 9V 电池用于我的物联网应用。  我使用2个 MOSFET 1进行充电、另一个用于放电、还希望保护电池免受过压和欠压的影响。 I 和为该电池充电、电流为50mA 至100mA。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Amol、

    TI 没有适合您具体应用的镍氢电池充电器。 我建议使用电流限制为50-100mA 并具有可调输出电压的 TI 线性稳压器。 稳压器将以电流限制运行并调节至9V 输出电压。 端接不是理想的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的