This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61236P:TPS61236P 问题。 在运行过程中、此 IC 发出异常噪声、这是一个问题。

Guru**** 2595780 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61236P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/757404/tps61236p-tps61236p-question-there-is-a-problem-that-this-ic-sounds-an-abnormal-noise-during-operation

器件型号:TPS61236P

尊敬的支持成员:

我的客户使用了 TPS61236P。
此项目非常紧急。

(情况)
稳压器 TPS61236PRWLR、但我们目前正在原型中实现它并检查它的运行情况。

电压等输出正确、作为电路没有问题。

此稳压器 IC 在运行期间发出异常噪声是一个问题。

我还(了此参考板的 TPS61236EVM)、但我听到了类似的噪声。


(__LW_AT__问题)
1.此稳压器 IC 是否发出异常声音?
2.如何停止或减轻此噪声?
3.这种异常噪音的原因是什么?

最恰当的考虑。
Bob Lee。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Bob:
    声音通常由陶瓷电容器引起。 如果存在电压纹波、陶瓷电容器将振动。 如果输出陶瓷电容器的电压纹波频率处于可闻频率范围内、则振动会导致可闻噪声。
    由于电流的原因、电感器也可能产生类似的声音。

    您能否测量输入和输出电容器的电压纹波以仔细检查其频率?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的李嘉柏

    非常感谢您的快速回复。

    我确认了纹波频率。

    最恰当的考虑。
    Bob Lee。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的李嘉柏

    非常感谢您的回复。

    由于我要发送波形、
    您能否教授您的私人地址?

    最恰当的考虑。
    Bob Lee。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Bob:
    您可以将波形连接到 POST。
    或者将我添加为朋友并将波形发送给我。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Bob:
    我没有听到您的反馈,我认为您能够解决您的问题。 如果没有、只需在下面发布回复即可
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的李嘉柏:

    很抱歉迟到了。

    我的客户在输出电流0.015A 规格下使用。
    TPS61236P 在 PFM 模式下运行、开关频率为6kHz。
    在这个6kHz 频率下有一个声音。
    虽然它能够通过添加电解电容器来降低、但由于应用尺寸的原因、这很难实现。

    我可以提出问题吗?
    是否有办法使用固定 PWM 来操作此 TPS61236P?


    最恰当的考虑。
    Bob Lee。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Bob:
    另一种解决方案是减少动态电容器并添加钽电容器。 没有强制器件进入固定 PWM 的措施。 工作模式仅由输出电流定义。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的李嘉柏:

    非常感谢您的回复。

    最恰当的考虑。
    Bob Lee。