This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27714:UCC27714的闩锁效应抑制电流是多少?

Guru**** 2602245 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28950, UCC27714

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/758419/ucc27714-what-is-latch-up-immunity-current-of-ucc27714

器件型号:UCC27714
主题中讨论的其他器件:UCC28950

 大家好、

 我的一位客户正在考虑将 UCC27714与 UCC28950搭配使用以用于他们的下一个产品。

 他们希望知道 UCC27714的闩锁抗扰度电流是多少。 它是+/-100mA 吗?

 请告诉我吗?

 请您回复。

 此致、

 Kazuya Nakai。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nakai-San、

    是的、我们根据指定为100mA 的 JESD78对器件进行测试。

    如果这回答了您的问题、请按绿色按钮告知我们。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Don、

    非常感谢您的快速回复。

    此致、
    Kazuya Nakai。