This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25600:JEITA 曲线的 Vset

Guru**** 2814685 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/757891/bq25600-vset-for-jeita-profile

器件型号:BQ25600

大家好、团队、  

对于 JEITA 曲线的 VSET 设置、数据表中似乎存在不匹配情况。 请告诉我们正确的答案。

在第23页 JEITA 电压曲线上,我的解释是

Vset =1、充电电压最大值为4.1V

Vset =0、充电电压为 VREG。

 

 

然后在第40页8.4.8 REG07位4上

如下所示是正确的。

Vset =1、充电电压为 VREG

Vset =0、充电电压为4.1V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sepeedah、

    REG07[4]的 POR 状态为0。 如表4所示、它应该是 JEITA 曲线、在高温范围内具有4.1V 电压。 REG07[4]=0将 VREG 设置为4.1V、45°C 至60°C。 我们将使用新的数据表修订版更正不匹配情况。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Eric!