This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25120A:是否需要电池 PCM?

Guru**** 2595780 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/757583/bq25120a-is-a-battery-pcm-needed

器件型号:BQ25120A

由于 BQ 可以控制充电和放电电流、我们似乎可以跳过电池附带的 PCM。 我只想确认我们的理解是正确的。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yuri、

    正确。 我们提供 BUVLO 和 BATOCP 来防止低电压放电和高电流拉入、但使用或不使用保护器的决定取决于您如何使用电池以及电池类型、固件的稳健性等。  

    我看到过没有单独保护器的应用、但如果可以、我建议您使用。

    此致、

    Gautham

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您有任何疑问、请告知我们!