This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76PL455A:bq76pl455a 代码

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/757990/bq76pl455a-code-for-bq76pl455a

器件型号:BQ76PL455A
大家好。 我使用 bq76pl455a 制作了一个6节试验电路。 但是、作为第一个通信命令、我应该向 bq76pl455a 发送什么? 我查看了数据表和参考代码、但我没有理解任何内容。 


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Enes、

    感谢您的提问! 请在美国假期休息后留出一些时间进行回复。

    此致、

    泰勒
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我在等。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    没有答案?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Enes、

    很抱歉耽误您的时间、但如上所述、请耐心等待美国假期、因为我们的许多工程师都不在。 对于器件的第一个命令、可在软件参考指南的第1节中找到: www.ti.com/.../slva617a.pdf。 请仔细阅读此文档、因为您需要执行寻址例程才能启动并运行。 开始使用的最佳方法可能是使用参考代码、而代码入门指南位于以下位置: www.ti.com/.../slva635.pdf。 在 CCS 中运行示例代码后、您可以打开 Sysmain.c 文件并滚动到 void 主循环顶部的函数、以查看代码首先向器件发送哪些命令。

    此致、

    泰勒