This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM27403:关于 PGOODPIN 的操作

Guru**** 2504435 points
Other Parts Discussed in Thread: LM27403, TPS61010

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/753058/lm27403-on-the-operation-of-pgoodpin

器件型号:LM27403
主题中讨论的其他器件: TPS61010
你好。

我对 LM27403有疑问。

有关详细信息、请参阅随附的文档。

谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    石井山

    PG 绝对最大值为6V、因此应将其上拉至 VDD 或电源电压不高于6V。

    此致、

    Mathew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好。

    感谢您的回答。

    当连接到 VDD 时、我相信不会有上升。 但是、我们考虑的电源可能会被另一个5V 或更低的电源上拉。
    如果器件连接到 PGOOD 端子和恒压逻辑、一旦器件将 H 识别为1.1V、它将被识别为良好一次。
    我为什么会获得1V 的电压? (有些器件会产生电压、但不会输出。)

    谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    石井山

    很抱歉,我不理解你的问题。 如有可能,请以数字说明。

    此致、

    Mathew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。

    感谢您的回答。

    随附文档中介绍了详细内容。

    请确认。

    谢谢你。

    e2e.ti.com/.../LM27403_2D00_6.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    LM27403的 PG 需要100uA 电流进行下拉。 我建议将80K 更改为15K 或更低。 另外、最好在不连接到 TPS61010 EN 之后再连接的情况下独立验证运行情况。 PG 引脚是一个开漏引脚。

    此致、

    Mathew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    感谢您的回答。

    正如我给您的建议、我试验了一个15 kΩ 以下的上拉电阻器。

    结果随附。

    没有改善。

    原因是什么?

    谢谢你。

    e2e.ti.com/.../LM27403.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否尝试过电路板上的新 IC 以验证其是否损坏?

    此致、

    Mathew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    感谢你的答复。

    是的。

    EVM 和我们的板还具有附加的波形。

    目前、3个器件处于相同状态。

    谢谢你。

    e2e.ti.com/.../LM27403_2D00_7.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    不确定这里发生了什么。 我认为、当您拉至 Vin 时、这些部件可能已损坏。 我还将在这里获取波形。 请发送正在使用的原理图。 上拉电阻器的电压不应高于5V。

    此致、

    Mathew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我在 LM27403POL 电路板上获得了波形。 请参阅随附的。

    此致、

    Mathew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好

    感谢您的参与。
    我知道 Good Devices 具有该波形。

    此器件的时间是否由贵公司的发货检查进行检查?
    如果您正在检查、则很可能实现中的特性发生了变化(已销毁?)。
    在销毁的情况下、PGOOD 的 FET 是否很可能被销毁?

    谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    如果您认为部件损坏、PG 被上拉到 VDD 而不是 Vin、则最好提交 FA。 所有引脚功能均在工厂进行测试、是的、如果上拉至高于额定电压、PGOOD 的 FET 可能会损坏。

    此致、
    Mathew