This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS546C23:TPS546C20A 和 TPS546C23之间的区别是什么?#39

Guru**** 2652575 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS546C23, TPS546C20A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/758354/tps546c23-what-s-the-difference-between-the-tps546c20a-and-tps546c23

器件型号:TPS546C23
主题中讨论的其他器件: TPS546C20A

大家好、

  谢谢、TPS546C20A 和 TPS546C23之间有何区别

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问得好、Frank。

    TPS546C20A:
    2个 PMBusAddresses (Master36d/Slave37d)

    TPS546C23

    4个通过 ADDR0和 ADDR1引脚编程的 PMBus 地址

    简而言之、如果您在一个电路板上有多个器件、则选择 TPS546C23

    此致、

    Mathew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    通过 ADDR0和 ADDR1引脚实现64个可编程 PMBus 地址