This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS736:TPS736:最小电流负载

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS736

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/757791/tps736-tps736-minimum-current-load

器件型号:TPS736

你(们)好

我查看的是 TPS736的数据表、尤其是典型应用部分、其中显示最小输出电流(固定电压版本为20mA、可调节电流为10mA)。 我n´t 了这一点、但我没有找到一个好的答案来在我的设计中保持前进、因为我的传感器需要1.8V (固定电压版本可能更好)、并且典型电流负载为10mA (低于该电平)。 我想知道这对功能是否重要(稳定性、噪声等) 在这种情况下、如果我应该连接一个小电阻器来灌入或加载一些电流、或者替换稳压器以实现其他一个引脚对引脚兼容。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    典型应用部分中列出的输入参数是示例设计参数。 TPS736可在低至0mA 的负载电流下运行。 建议运行条件中指定了这一点、如下所示:

    谢谢、

    Gerard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Gerard

    有关它的最后一个问题。 如果器件能够以该输出电流运行、为什么您在数据表的"典型应用"部分中输入该最小输出电流? 它是否会对设计产生某种影响?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    列出的设计参数是典型应用的示例、其中 TPS736是一款合适的 LDO。 在此示例应用中、最小负载电流指定为20mA。 对于 TPS736、这不会影响设计、因为此 LDO 在0mA 负载电流下保持稳定。 但是、由于最小预期负载电流会影响瞬态响应、功率耗散、PSRR 和其他性能指标、因此包含该参数仍然是一个重要的设计参数。

    谢谢、
    Gerard