This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM84A22:您能否帮助检查功率损耗分析、以了解有多少负载正常(不会根据客户设置的模块在温度范围内触发)μ s?

Guru**** 2914580 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/758319/tpsm84a22-could-you-please-help-check-with-power-loss-analysis-to-see-how-many-load-is-ok-not-trigger-over-temperature-for-the-module-based-on-the-customer-s-set-up

器件型号:TPSM84A22

大家好、

我的客户在输入电压为12V、输出电压为1.8V、负载为10A、无风扇、环境温度为95°C 的条件下测试了我们的 EVM 板 并发现器件将触发热关断。

您知道模块的性能将根据器件变化而变化。 因此、它们无法根据一个电路板测试结果获得结果。

您能否帮助检查功率损耗分析、以了解多少负载正常(不会根据客户的设置触发模块过热)?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Frank、

    对于满载应用中的12V/1.8V、客户的环境温度为95°C。 图6显示了12V/1.8V 的"安全工作区"。 在自然对流(黑色)条件下满载时、根据图、建议的最高温度约为77摄氏度。

    此致、
    Jimmy