This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A49:Cout?μ A 的启动充电电流

Guru**** 2595800 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A49

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/757862/tps7a49-the-start-up-charge-current-of-cout

器件型号:TPS7A49

你(们)好

  该 LDO 的‘电流为309mA,、如果我放置一 个2200uf Cout,、则启动时的充电电流将使器件崩溃? (输出电压为5V)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    在启动期间、输出电容器充电电流将被限制在 TPS7A49的额定电流限值(典型值309mA)内。 这将防止器件因大浪涌电流而崩溃或损坏。 请记住、在电流限制条件下长时间运行器件会降低性能和可靠性。

    谢谢、
    Gerard Copeland
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    谢谢。 因此、这意味着器件在启动充电期间可在309mA 的限值电流下工作。 安全周期是 t (ms)= 1.4 C (nF)? 数据表给出了一个10nF C 示例和14ms 启动周期。 而 Cout 需要在14ms 内充电5*2200uf*10e-6=0.011,和0.309a*0.014s=0.004326。 因此、2200uf Cout 仅充电(0.004326/0.011)= 39%、其余61%的需求将在软启动周期后充电。 我对吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    启动时、软启动特性会缓慢提升内部电压基准。 由于误差放大器基准较低、因此需要更少的电流为输出电容器充电、并且总体浪涌电流会降低。 但是、使用大输出电容器时、内部基准的斜升速度将快于 LDO 为输出充电的速度。 因此、该器件将通过工作在电流限制下尽可能为输出充电。

    您的计算是正确的。 在软启动结束时、输出电压为:

    dV = ILIM /C * dt = 309mA/2200uF * 14ms = 1.97V

    这是5V 输出的39%。 总启动时间大约为:

    DT = C * dV/ILIM = 2200uF * 5/309mA = 36ms

    请记住、在启动期间施加负载会增加启动时间。

    谢谢、
    Gerard
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    非常感谢。 我将放置一个大电容器进行测试。 一个要点:“请记住,长时间在电流限制条件下运行器件会降低性能和可靠性。 "什么是"延长期限"定义?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    性能指标的测量假设器件在建议的运行条件下运行。 虽然电流限制旨在保护器件在故障条件下免受永久性损坏、但该器件的输出电流源不会超过建议的最大值。 随着时间的推移、在提供更大电流时耗散的热量将损坏器件。 因此、建议尽可能缩短器件在电流限制下运行的时间。 如果在应用的整个生命周期内需要大输出电容器和高性能、则可能需要从外部限制启动电流、以确保 TPS7A49不会在电流限制下运行。

    谢谢、
    Gerard
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    我在 LDO 之后添加了一个由继电器控制的限流电阻。