This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3850:设置 TPS3850看门狗窗口时序

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/758011/tps3850-setting-tps3850-watchdog-window-timings

器件型号:TPS3850

您好!

首先、我要确认我的理解:看门狗根据 SET0和 SET1引脚电平在复位延迟时间(trst)之后首次配置它的窗口、 因此、如果我使用 MCU 中的 DIO 引脚控制这些引脚、我需要保证在 RESET 引脚变为高电平之前将其设置为正确的电平、这是正确的吗?

第二、我有一个关于更改 SET0和 SET1引脚的问题、我只需要启用和禁用看门狗。
 μs 我的使能配置为 SET0 = 0且 SET1 = 1、那么如果我只启用和禁用看门狗、我是否需要在引脚切换之间等待500 μ s (tSET)? 立即更改两个引脚会产生什么后果?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mounir、

    对于启动或关断没有引脚排序要求。
    在 SET0和 SET1之间切换时、您仍需要等待 TSET、即500us。 因此、从 SET0 = 0和 SET1 = 1到 SET0 = 1和 SET1 = 0、需要500us、因为无法同时更改引脚。

    -Marcoo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Marcoo、

    感谢您的快速回复。

    请您确认我对问题第一点的理解吗?

    "启动或关断时没有引脚排序要求"-->这是否意味着只要复位引脚处于低电平,我就可以立即更改 SET0和 SET1的电平,但在复位引脚变为高电平之后,我需要等待引脚切换之间的 TSET?

    谢谢、
    Mounir
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我认为这部分解决了我的问题,问题的第一部分对我来说仍然不清楚。
    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mohamed、

    复位为低电平与上电或关断是分离的。 我将加电和关断称为 VCC 加电或关断。 当 RESET 为低电平时、内部状态机仍处于通电状态、因此它仍需要 SET0和 SET1上的时序。 启动时不需要排序、但由于 SET0和 SET1而对看门狗窗口进行的任何更改仍需要 T (WD-setup)。

    如果由于 SET0和 SET1而导致 WDI 关断、则从:
    e2e.ti.com/.../702229

    "当您禁用看门狗、然后重新启用时、在禁用前会为窗口设置看门狗窗口、直到发生复位(即 V_SENSE 降至 VIT-以下)。 当一个复位发生时、此时安全装置窗口将针对窗口配置窗口进行设置。

    在您的示例中、您具有 SET0 = SET1 = 1。 这会将窗口设置在800ms 和1.6s 之间。 当您选择 SET1 = 0禁用时、如果您选择 SE0 = 0来设置新窗口22.5ms 至55ms、则看门狗窗口将保持800ms 至1.6s。 当 V_SENSE 降至 VIT-以下时、窗口将更改为22.5ms 至55ms。"

    加电时、当 VCC/SENSE 高于阈值时、仍有 200ms 的 T (RST)、这为 使用 SET0和 SET1更改 WDI 窗口提供了足够的时间、因为更改只需 500us。 在此期间不计算 WDI 输入。
     
    -Marcoo