This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92075:如何提高 PF 并使其稳定?

Guru**** 2592310 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92075

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/758273/tps92075-how-can-i-increase-the-pf-value-and-stabilize-it

器件型号:TPS92075

我的电路需要大于0.9的功率因数(PF)、因此我选择使用 TPS92075。它的架构是降压转换器。

参考电路设计示例后、我的电路的 PF 值将在0.8和0.9之间变化。 如何提高 PF 并使其稳定?

规格如下:

VIN=110V 交流
Vo = 55V DC
Iout=18mA
LED 照明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    在18mA 时、您的输出是否真的为55V? 即1W。 如果是这种情况、我假设您不是三端双向可控硅开关元件调光。 0.222uF 的输入电容足以产生相位问题。 我将查看输入电压和电流、以了解导致功率因数较低的原因。

    此致、