This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2546:TPS2546我们能否缩短检测时间? 还是取消?

Guru**** 2524480 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2546, TPS2544

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/756677/tps2546-tps2546-can-we-shorten-the-detection-time-or-cancel

器件型号:TPS2546
主题中讨论的其他器件: TPS2544
我们的充电柜(用于 USB 的 TPS2546芯片)具有负载检测功能。   
当检测到空载时、充电柜的 USB 端口将不会输出电流。   
充电柜为平板充电几秒钟、然后断开几秒钟。
这会导致充电效率低下、从而导致长时间的充电不足。
下表所示           
 当没有负载时、将断开0.2秒的连接。            
当有负载时、3S 直到之后才会供电。            
我们可以缩短检测时间吗? 还是取消?            
TPS2544是否可以更换?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    无法缩短负载检测时间、负载检测时间内置于状态机中。

    此实现所需的功能。 这将允许我检查产品系列中的不同选项。

    此致、
    卡盘
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Clark、

    我可以做些什么来支持您的问题吗? 我很高兴查看我们的产品系列、了解我们是否有更好的解决方案来满足您的需求。

    此致、
    卡盘
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Clark、

    一周多以来、我没有收到任何有关此 TT 的反馈、因此我将进入"TI 认为已解决"状态。

    如果您需要有关此问题的任何进一步支持、请立即回复、我们将通知我。