This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27545-G1:BQ27545-G1和 SN27545之间的差异

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27545-G1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/758330/bq27545-g1-the-difference-between-bq27545-g1-and-sn27545

器件型号:BQ27545-G1

尊敬的 所有人:

       如果我使用 同一软件对 BQ27545-G1和 SN27545,进行编程、结果将是相同的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不、它们是不同的 FW。 SN27545不能与 bq27545器件一起使用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的电池:

    感谢您的回复。 现在、我使用 SN27545编码对 BQ27545-G1进行编程、 我发现目前这是正常的,在 iPhone6电池应用中,我发现他们使用的是 SN27545,但我无法购买 SN27545,我想使用 BQ27545-G1来替换 SN27545(我有 SN27545 senc 文件,evsw),我可以这么做。 谢谢~
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不可以、它们是具有不同功能的不同 FW。 因此、一个不是直接替代另一个。