This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2H000-Q1:在 HSD 中用于连接 MCU 的串联电阻器。

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2H000-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/758475/tps2h000-q1-series-resistor-used-in-hsd-to-interface-with-mcu

器件型号:TPS2H000-Q1

您好!

我们一直在头顶控制台产品中使用 HSD"TPS2H000-Q1"。  

我的问题是参考第26页第9.2节典型应用电路显示了 HSD 与 MCU 的接口。

您能否帮助了解此应用电路中使用的 R (ser)电阻器的确切用途? 如果您有任何相同的证明、是否可以与我们分享?

提前感谢。

Sandeep P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    桑迪-

    RSER 电阻器到位、可在电池反向情况下保护 MCU 不受过流的影响。 当对 VBB 施加负电压时、ESD 单元使 I/O 引脚上具有负电压输出。 如果没有 RSER 电阻器、并且这些 I/O 引脚连接到 MCU、则意味着电池和模块 GND 之间存在一条低阻抗路径、并且有危险的过流。 RSER 电阻器将此电流限制在安全水平、以便系统能够承受电池反向情况。

    这能回答您的问题吗? 请告诉我是否有任何后续行动。

    谢谢、

    阿尔茨