Other Parts Discussed in Thread: BQ24092, BQ24650, BQ24232, BQ24210
主题中讨论的其他器件: BQ24650、 BQ24232、 BQ24210
要求/情况:基本而言,我需要一个充电器 IC,它能够通过6V0 1W 太阳能阵列(或类似的--在阳光直射下峰值达到大约7V2)为 LiPO4电池(3V7、440mAh)充电,但也具有可加载的电源路径管理(负载共享、动态电源路径管理、许多名称...) 适用于功耗相对较低的应用(20mA 电流拉电流调节器、在传感器采样期间高达70mA)。
我开始使用一个非 TI 器件,这个器件的效果不是很好,大概是因为我没有考虑静态电流(它工作正常,只是不太好-- 该器件会随着阳光的提供而开启和关闭、并且电池的充电速率不足以满足实际应用的需要-- 问题不在于太阳能阵列、我检查的是在7V2的峰值日光下输出大约350mA、在5V5周围的云盖下输出大约90mA)、因此我回到了方形1。 我想使用 BQ24092、但问题是充电需要至少100mA +工作电流(这意味着它在弱光条件下会很糟糕、比如在太阳升起时...)、并且前面的大电容器是不具体的、 在器件实际导通之前可能需要很长时间进行充电。
是否有具有良好弱光性能和*最重要的*电源路径管理的太阳能充电器 IC?
非常感谢! 非常感谢您的帮助! )
此致、
Tariq Ausaf