This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24092:需要具有电源路径管理功能的低功耗太阳能充电器、用于低功耗传感器和 MCU 应用...

Guru**** 1145030 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24092, BQ24650, BQ24232, BQ24210
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/758420/bq24092-need-low-power-solar-charger-with-power-path-management-for-low-power-sensor-and-mcu-application

器件型号:BQ24092
主题中讨论的其他器件: BQ24650BQ24232BQ24210

要求/情况:基本而言,我需要一个充电器 IC,它能够通过6V0 1W 太阳能阵列(或类似的--在阳光直射下峰值达到大约7V2)为 LiPO4电池(3V7、440mAh)充电,但也具有可加载的电源路径管理(负载共享、动态电源路径管理、许多名称...) 适用于功耗相对较低的应用(20mA 电流拉电流调节器、在传感器采样期间高达70mA)。

我开始使用一个非 TI 器件,这个器件的效果不是很好,大概是因为我没有考虑静态电流(它工作正常,只是不太好-- 该器件会随着阳光的提供而开启和关闭、并且电池的充电速率不足以满足实际应用的需要-- 问题不在于太阳能阵列、我检查的是在7V2的峰值日光下输出大约350mA、在5V5周围的云盖下输出大约90mA)、因此我回到了方形1。 我想使用 BQ24092、但问题是充电需要至少100mA +工作电流(这意味着它在弱光条件下会很糟糕、比如在太阳升起时...)、并且前面的大电容器是不具体的、 在器件实际导通之前可能需要很长时间进行充电。

是否有具有良好弱光性能和*最重要的*电源路径管理的太阳能充电器 IC?

非常感谢! 非常感谢您的帮助! )

此致、
Tariq Ausaf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好
    请看一下 BQ24650、它可以配置为 LiFePO4电池、并具有 MPP 功能以支持太阳能电池。
    请参阅应用手册:
    www.ti.com/lit/an/slua565/slua565.pdf
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tariq、

    太阳能电池板的最大功率点通常为其开路电压的~80%。 如果您的面板的 VOC=7.2V、则其最大功率为点5.8V。 具有输入电压调节功能的充电器通常称为 VINDPM、它只会拉足够的电流来将其输入电压调节到 MPP、而不会使电池板崩溃是最好的。 BQ24210是具有 VINDPM 的 BQ24092版本。 但是、它没有电源路径。 适用于您的应用的壁橱电源路径部件是 BQ24232、但它没有 VINDPM。 如果您想更加聪明、可以添加一个外部运算放大器、通过其 ILIM 引脚控制充电器的输入电流、以便将其输入电压调节为5.8V。 该概念在下面的应用手册中进行了解释、但应用于升压转换器的输出电压。

    www.ti.com/.../slva345b.pdf