请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ40Z80 我设计了一个具有 bq40z80的7S 电池组和具有 CSD18540的 MOS。 我设置 OCD1 2A。
它们在3A 负载下放电、DSG 被烧坏。
有人可以帮助我解决这个问题?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.